结果:找到"单片机 PCB 学习日记",相关内容1000条
- N9301语音芯片在儿童学习机上的应用
- 家长们为了不让孩子输在学习的起跑线上,给孩子们购买很多的学习用品,像广告当中出现的复读机、学习机等已是孩子们学习中必备的物品。学习机是一款电子产品,它是关于教学方面的产品,对于孩子们的学习能起到重要的作用。它分为很多种,有英语的学习机,日语的学习机以及汉语的学习机等,可以供孩子们学习不同的语言。学习机结合多元智能教育理论,根据孩子的生活经验和心理特点选取主题场景,将英语、汉语、数学逻辑、成语、儿歌、唐诗、故事等整合到各个主题中,知识全面,分类清晰;趣味学习,对幼儿注意力、思维能力等方面提升有很大帮助,既能开启孩子内在潜能,又能教孩子挖掘自身爱好。那么为什么学习机可以发出声音呢?学习机流行采用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 学习机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-11 15:59:00
- STC15单片机学习笔记(2)PCB整板制作流程(电源板)
- 视频地址:https://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KPhttps://www.bilibili.com/video/BV1i54y1U7C3https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5画板软件----立创EDA----软件地址:https://lceda.cn/editor/画板步骤:1、新建工程作者:羽过天晴啦啦啦2、画原理图(1)点击元件库(2)选择立创商城(在立创商城选择原件可以保证有货,而且原件库都是标准的可以简化画板步骤)(3)搜索元件(1、输入AMS1117,2、搜索元件)(4)放置元件(点击放置...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 PCB 学习日记 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-28 11:33:00
- STC15单片机学习笔记(1)电容
- 视频讲解地址:https://www.bilibili.com/video/BV1qV411U7z1https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8作者:羽过天晴啦啦啦I、电源电容及IC器件电容一、220uf的电解电容作用(图中PC1)1、缓冲作用。当上电的瞬间,电流从电源处流下来的时候,不稳定,容易冲击电子器件,加个电容可以起到缓冲作用。就如同我们直接用水龙头的水浇地,容易冲坏花花草草。我们只需要在水龙头处加个水池,让水经过水池后再缓慢流进草地,就不会冲坏花草,起到有效的保护作用。2,稳定作用。我们的一整套电路,后级电子器件的功率大小都不一样,而器件正...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机笔记 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-28 11:20:00
- STC15单片机学习日记
- 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
- 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机开发板 学习单片机 51单片机 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
- STM32的那些事
- 学习STM32已经一个多月了,其实也弄不清楚自己入门没有,觉得还是学的蛮差,但现在也马上要开始进入实战了,哈哈,就是做一些实际的东西。学习32,个人觉得其实最重要的是很多底部寄存器吧,算法什么后期可以再学,但最基础的错过去了就很少会有时间再来补这些东西了,我觉得阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读,因为没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。,这些我目前掌握的也感觉不好,但学过的人都说很重要,后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 学习 经验 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-12-31 16:04:00
- 如何快速使用立创商城资源【新人请教】?
- 一直使用candence绘制复杂的电路板,最近需要做一些比较小的单片机系统,想要使用altiumdesigner进行画板,在立创商城直接打板贴片回来。不知道用哪个版本的AD软件好?哪里可以下载到立创的集成库?立创的制版流程是什么?小弟先谢谢各位了
- 所属专栏: PCB打样 标签: AD学习 candence 发帖人:金城孤客 发帖时间:2018-05-12 13:44:00
返回